ÖLFLEX®, calitatea si flexibilitatea la ele acasa
In 1959, ÖLFLEX® a fost primul cablu de control care a fost proiectat cu fire codate pe culoare si in acelasi timp a fost primul cablu marcat pe plan global. Calitatea si diversitatea gamei de produse au transformat cablurile ÖLFLEX® de conectare si control in cele mai folosite si cunoscute cabluri din toata lumea. Cablurile flexibile si rezistente la ulei indeplinesc cele mai inalte standarde si rezista celor mai vitrege conditii.
Atunci cand discutam despre calitatea cablurilor electrice, primul gand ne duce spre caracteristicile electrice ale produsului. Fara sa vrem, noi, cei din mediul industrial incepem sa calculam sectiuni, caderi de tensiune sau sa ne gandim la comportamentul cablurilor la frecvente ridicate.
Cei care au utilizat in mod practic cablurile electrice stiu ca pe langa consideratiile teoretice, mai exista ceva care poate sa conduca la o instalare usoara sau la probleme extrem de complicate, acolo in santier, unde lucrarea trebuie sa fie executata la timp si in conditii de calitate: lucrabilitatea cablurilor.
LAPP GROUP, lider in piata cablurilor electrice si accesoriilor dedicate acestora, si-a manifestat de la inceput aplecarea spre detaliile care fac diferenta intre doua produse cu caracteristici electrice apropiate.
Vom trece in revista cateva dintre acestea:
- forma sectiunii transversale a unui cablu trebuie sa fie cat mai apropiata de cea circulara iar grosimea izolatiei exterioare trebuie sa fie egala pe toata circumferinta. Explicatia este foarte simpla si logica : atunci cand indepartam izolatia exterioara cu ajutorul unei scule dedicate acestei operatii, lama taietoare trebuie sa sectioneze complet izolatia fara ca sa afecteze izolatia vreunui conductor. Daca trebuie pregatite un numar mare de capete de cablu de acelasi tip, o data setata lungimea lamei taietoare, operatiile de dezizolare se executa cu viteza si precizie, fara nici un risc
- aceleasi consideratii sunt valabile si in cazul izolatiei conductorilor. Daca peretele nu are grosime constanta, de cele mai multe ori, o parte din litele conductorului vor fi sectionate la indepartarea izolatiei, conducand la micsorarea sectiunii si la aparitia posibila a punctelor de supraincalzire
- forma si rugozitatea suprafetei exterioare a izolatiei modifica gradul de protectie obtinut la presetupare. Cablurile LAPP din familia ÖLFLEX®, UNITRONIC® sau ETHERLINE®, permit, impreuna cu presetupele SKINTOP®, obtinerea unui grad de protectie IP 69K, datorita faptului ca sectiunile transversale sunt foarte aproape de sectiunea circulara teoretica

- diametrul exterior al cablurilor LAPP este minim cu putinta. Folosirea materialelor izolatoare de cea mai buna calitate permite obtinerea unor diametre exterioare care sunt mai mici decat cele ale unor produse similare. Acest fapt conduce la posibilitatea micsorarii latimii traseelor de pat cablu si permite raze de indoire mai mici. Pentru aceeasi latime de pat cablu, spatiile dintre cabluri vor fi mai mari si vor permite o mai buna ventilare, respectiv racire a cablurilor. Rezultatul este strans legat de curentul maxim pe care il vom putea transporta, pentru aceeasi sectiune de cablu. Schimbul de caldura cu mediul este imbunatatit si de micsorarea grosimii izolatiilor, fara periclitarea performantelor dielectrice ale acestora
- materialele folosite la izolarea conductorilor trebuie sa nu interactioneze chimic cu cuprul . In cazul in care exista incompatibilitati intre cupru si materialul de izolatie, se poate constata aparitia, pe suprafata litelor, a zonelor cu oxidare intensa sau sulfatare ( modificarea culorii litelor in negru sau verde ). Aceste zone nu mai permit instalarea pinilor sau a papucilor de cablu in conditii normale ( apare o rezistenta de contact mare in zona de sertizare ). Noi, LAPP GROUP, urmarim cu maxima atentie aceasta problema si de aceea, la dezizolare, conductorii sunt neoxidati, apti pentru un contact perfect cu pinul sau papucul potrivit
- la indepartarea izolatiei de pe conductor, litele trebuie sa ramana curate, fara urme de izolatie aderenta. Daca nu se indeplineste aceasta cerinta, contactul electric cu pinul sau papucul de cablu se face pe suprafata diminuata fapt care conduce la supraincalzire. Izolatia cablurilor LAPP se indeparteaza usor si complet, chiar si in cazul elastomerilor.
- temperatura minima de instalare este un alt parametru care trebuie urmarit cu maxim interes. Un cablu care poate fi instalat in conditii corecte doar incepand cu + 5 grade Celsius reduce perioada de lucrabilitate din an. Noi, LAPP GROUP, va oferim cabluri care pot fi pozate fara restrictii pana la – 40 grade Celsius
- portofoliul de cabluri LAPP acopera cele mai diverse solicitari termice, mecanice sau chimice astfel incat orice problema care apare in realitate sa poata fi solutionata corespunza
Domeniul de aplicatie al produselor noastre va propune de la conductori la cabluri multiconductor, cabluri ecranate conform EMC, sisteme de conectare diverse, conectori si carcase diferite. Lapp furnizeaza cabluri flexibile cu calitati exceptionale si durata de viata extrem de mare si cabluri spiralate cu calitate premium. Un alt domeniu de excelenta il reprezinta cablurile cu fibra optica produse si stocate in lungimi standard, la care se pot oferi si lungimi personalizate conform solicitarii clientului.