Istoria LAPP
Oricine dorește să-și modeleze viitorul, trebuie să-și cunoască originile.
În LAPP, rădăcinile noastre și valorile fondatorilor companiei, Oskar și Ursula Ida Lapp, reprezintă un stimulent pentru acțiunile noastre. Valorile pe care le respectăm și acum la fel ca înainte sunt cele care ne ajută să ne păstrăm poziția în piață.
1957 - ÖLFLEX® - Începuturile
Economia Germaniei de Vest se afla într-o creștere extraordinară. Cu o industrie în expansiune, era nevoie de INOVAȚIE pentru a reduce din timpul alocat conectării utilajelor.
Oskar Lapp a venit cu o idee revoluționară, primul cablu de control cu conductori de diferite culori, flexibil și adecvat mediului industrial. Datorită flexibilității și rezistenței la ulei, Oskar și Ursula Ida Lapp l-au numit ÖLFLEX®, primul produs de marcă din industrie.
Sediul și depozitul companiei sunt situate, initial, în clădirea proprie din Stuttgart-Vaihingen.

1959 - Visul devenit realitate
Ursula Ida Lapp a înregistrat compania UI. LAPP KG, după numele ei. Pentru Oskar Lapp acest moment a reprezentat începutul realizării visului său.
Cu un împrumut bancar de 50.000 de mărci, afacerea a început să funcționeze. Oskar Lapp avea grijă de partea tehnologică și vânzări, în timp ce Ursula Ida se ocupa de partea comercială.

1963 – 1966 - Prima expansiune
Familia Lapp a fondat alte companii, printre care și Lapp Kabelwerke GmbH în 1963. Încă de pe atunci, compania producea cabluri speciale, în funcție de nevoile clienților.
În 1965, sediul companiei se mută, la câțiva kilometri distanță față de locuința soților Lapp, pe strada Schulze Delitzsch, unde se află și astăzi.

1976 - LAPP devine o companie internațională
Familia Lapp a fondat, în Statele Unite ale Americii, Ölflex Inc. – prima filială străină, la vremea aceea ceva neobișnuit, mai ales pentru o companie de familie. Însă curajul și orientarea către success au făcut ca acest pas în dezvoltarea businessului să fie un real succes.

1983 – A doua generație
Siegbert Lapp, unul dintre fiii fondatorului, înființează S. Glaskabel GmbH.
Cunoscut astăzi ca LAPP System GmbH, oferă clienților sistemele de conectare.
1987 – O nouă etapă
După moartea lui Oskar Lapp, Ursula Ida Lapp continua să conducă afacerea împreună cu fiii săi, Andreas și Siegbert.

1992 – Fundația Oskar Lapp
Pentru a onora memoria fondatorului companiei, este înființată Fundația Oskar Lapp. În cadrul acesteia, tinerii cercetători sunt recompensați cu cea mai mare distincție, Premiul Oskar Lapp Research.
1995 – 2005 - LAPP devine o companie globală
Numărul subsidialelor internaționale se află în continuă creștere, ajungând pe principalele piețe din Asia, Europa și America.
Pe lângă cele 50 de subsidiale cu un număr de 2.500 de angajați, grupul LAPP are peste 100 de parteneri în întreaga lume.
2006 - Apariția magazinului on-line
Preocupată mereu de dezvoltarea tehnologică, LAPP devine una dintre primele companii de servicii integrate, care oferă clienților posibilitatea de a cumpăra on-line. Cu toate acestea, catalogul este încă tipărit.

2010 – ÖLFLEX® face înconjurul lumii
Un tambur de cablu ÖLFLEX® parcurge peste 51.000 de km, în intrega lume, și poartă semnăturile a peste 2.500 de persoane. Acțiunea a purtat numele de ÖLFLEX® World Tour.

2013 – Se deschide un nou centru logistic
La Ludwigsburg, lângă Stuttgart, LAPP deschide un centru logistic, complet automatizat. Într-un spațiu de peste 320.000 de metri pătrați, acesta stochează până la 90.000 de tamburi de cablu, pe care ii pot încărca în camioane prin 30 de rampe.

2015 – De la componente la sisteme
LAPP le oferă clienților soluții de cabluri servo premufate, lansând gama de produse ÖLFLEX® CONNECT.
2017 – A treia generație Lapp
Matthias Lapp preia afacerile din Europa, America de Sud, Africa și Orientul Mijlociu. Prin această acțiune, se predă stafeta celei de-a treia generații a familiei Lapp.

2018 – Un nume nou
Având un statut de furnizor internațional de servicii integrate, compania se rebranduiește din LAPP Group devine, simplu, LAPP.
Noul nume este folosit peste tot în lume de către companiile din grup.