Cand trebuie sa functioneze, ai incredere in LAPP
Expertiza globala LAPP ne ajuta sa va oferim cele mai bune solutii. Nu vorbim de doar 60 de ani de experienta, vorbim despre 60 de ani de provocari zilnice gestionate, lectii invatate, teste si noi produse lansate. Despre mii de proiecte de succes implementate si cereri individuale executate.
Fie ca sunt la Polul Nord sau in Himalaya, in mine sau in pesteri subacvatice, in instalatii de biogaz sau la evenimente sportive in gheata si zapada, aplicatiile stabilesc adesea standarde extreme pentru cabluri si conectori industriali. Ele trebuie sa reziste la temperaturi foarte ridicate sau foarte scazute, sa nu se dezintegreze in medii agresive acide sau alcaline, si trebuie sa fie deosebit de rezistente la agresiuni mecanice. Cablurile "de pe raft" nu vor functiona o viata intreaga, anuntand esecul in cel mai scurt timp. Acest lucru poate duce la pierderi mari si, uneori, chiar pune in pericol vieti, in special in zonele sau fabricile greu accesibile.
Grupul LAPP, cu sediul in Stuttgart, este unul dintre principalii furnizori de solutii integrate si produse de marca in domeniul tehnologiei de cabluri si conexiuni si are, de asemenea, un portofoliu extins de tehnologii de conectare in stoc pentru aplicatii deosebit de dificile in conditii extreme de mediu.
ÖLFLEX® HEAT in Arctic
De exemplu, produsele LAPP sunt utilizate in zona arctica unde temperaturi de sub -50 ° C sunt uneori inregistrate iarna, iar navigatia in regiunile Oceanului Arctic necesita, de asemenea, cheltuieli tehnice considerabile. Dispozitivele nautice trebuie sa functioneze in mod fiabil si continuu in astfel de zone. Compania rusa Technomarine, cu sediul in St. Petersburg si specializata in dezvoltarea si producerea echipamentelor de radio-navigatie pentru sectorul maritim si aviatie, se bazeaza exclusiv pe produsele LAPP pentru cablarea balizelor si a sistemelor de navigatie din Arctic. "Avand in vedere ca, datorita locatiilor extreme, putem sa efectuam intretinerea echipamentelor noastre doar odata pe an sau cel mult la doi ani, avem nevoie de cabluri de inalta calitate si de incredere. De aceea am optat pentru LAPP", explica seful Technomarine. Compania comanda in special cabluri din LAPP care sunt usor de instalat si rezistente la temperaturi scazute. Acestea sunt utilizate pentru conectarea sistemelor de energie solara, a bateriilor si a modulelor de putere pentru balize si sisteme de navigatie. Astfel, de exemplu, in stramtoarea Yugorsky (care leaga Marea Kara si Marea Barents in nordul Rusiei), un generator eolian cu sistem de lubrifiere automata, module solare, un set de acumulatori, lumina si radar-SART (un dispozitiv care este folosit pe nave si avioane astfel incat sa poata fi gasiti mai repede de catre serviciile de salvare in cazul unor urgente maritime sau accidente de aviatie) sunt instalate cu ajutorul cablurilor de la LAPP. Un echipament nautic similar a fost instalat aproape de Dikson, punctul de plecare al multor expeditii polare sau pentru luminile ghidaj din apropierea portului Tiksi de pe coasta Arcticului. Cablurile din seria ÖLFLEX® HEAT au fost utilizate pentru aceste locatii extreme. Nu numai ca aceste cabluri se descurca bine cu caldura, ci sunt create pentru temperaturilor extreme. ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF, de exemplu, este un cablu de silicon cu rezistenta mecanica marita. Are un comportament bun la umiditate si rezistenta la radiatii UV, precum si rezistenta la o varietate de uleiuri, alcool, grasimi vegetale si animale precum si alte substante chimice si poate suporta temperaturi de pana la -50 ° C, ceea ce este cel mai important pentru utilizarea lui in Arctic. Are o rezistenta mecanica mai mare cablurile conventionale de silicon. Siliconul rezistent la rupere reduce deteriorarile datorate stresului mecanic si datorita utilizarii aditivilor speciali in siliconul EWKF, nu sunt intotdeauna necesare versiuni armate de cabluri. Flexibilitatea simplifica instalarea in cazul in care spatiul este limitat si are proprietati de izolare dupa ardere. Daca se anticipeaza temperaturi si mai scazute, Technomarine utilizeaza ÖLFLEX® HEAT 205 SC, care este potrivit pentru temperaturi de pana la -100 ° C si functioneaza si in medii chimice agresive. Are o rezistenta dielectrica mare si rezistenta la uzura, rezistenta la rupere si este rezistent la fluide hidraulice si microbi. ÖLFLEX® HEAT 205 SC este un conductor cu izolatie FEP, ceea ce inseamna ca materialul izolator este fabricat din Teflon, ceea ce permite acest interval de temperaturi extreme. Fluorurarea etilena propilena (FEP) are, de asemenea, proprietati excelente in ceea ce priveste rezistenta la UV, ulei si alte lichide. Cablul este potrivit si pentru aplicatii in care este necesara economisirea spatiului. Cand vine vorba de cablarea luminilor de navigatie in aer liber, Technomarine se bazeaza pe ÖLFLEX® HEAT 180 SiF cu conductoare impletite si cu o temperatura cuprinsa intre -50 ° C si + 180 ° C. Mijloacele de izolatie de standard s-ar strica dupa o scurta perioada de timp din cauza fluctuatiilor extreme ale temperaturii din regiunea arctica. In cazul ÖLFLEX® HEAT 180 SiF, izolatia este pe baza de silicon, prin urmare, cablul este cel mai bine echipat impotriva conditiilor extreme. Acest tip de cablu este, de asemenea, rezistent la o multitudine de substante chimice.
Aplicatii extreme in Himalaya
Cablurile ÖLFLEX® HEAT s-au dovedit a fi utilizabile nu numai in Arctic, ci si in cei mai inalti munti unde temperaturile sunt intre -50 ° C si, in lumina soarelui, depasesc adesea 40 ° C. O expeditie montana din Polonia a impachetat cablul ÖLFLEX® HEAT 205 SC pentru a urca partea de vest a masivului Annapurna (8091 m) in Himalaya si Gasherbrum (8035 m) din Karakorum. A fost folosit pentru cablarea generatorului. Cablurile siliconice ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF au fost utilizate pentru a conecta generatorul la lampile pentru zona perimetrala, bucatarie si corturile de la baza la o altitudine de 5100 de metri. Statia deserveste si ca sursa de alimentare pentru telefonul satelit si statia radio. Au fost de asemenea utilizati conectori industriali foarte robusti EPIC®.
Salvarea minerilor din Chile
Drama miniera din 2010 din Chile a aratat, de asemenea, ca cablurile LAPP ajuta la salvarea vietilor. Toti cei 33 de mineri captati au fost salvati dupa 70 de zile din minele de aur si cupru din San José, care s-au prabusit. Un cablu de date UNITRONIC® de la LAPP a jucat un rol important in acest eveniment. Iata cum s-a intamplat: la doua saptamani dupa dezastru, salvatorii au reusit sa coboare un telefon manual, deosebit de subtire, printr-o gaura initiala, pana unde minerii erau prinsi - la o adancime de 700 de metri. Un cablu normal de telefon nu ar fi fost sigur sau suficient de robust pentru aceasta sarcina. Prin urmare, telefonul a fost conectat la un cablu de retea UNITRONIC® de 700 de metri lungime. In jurul firelor cablului UNITRONIC® s-a infasurat o tresa de cupru suplimentara. Tresa a protejat cablul cand a fost coborat catre mineri. Folosind UNITRONIC®, salvatorii au reusit sa faca primul contact telefonic cu minerii prinsi. Legatura le-a dat din nou speranta acestora ca ar putea fi inca salvati.
Scufundari cu ÖLFLEX® si SKINTOP®
Cablurile LAPP sunt, de asemenea, utilizate frecvent pentru aplicatii de scufundari. De exemplu, de catre compania poloneza GRALmarine, care se specializeaza in lampi pentru scufundari. Atunci cand fabrica lampi subacvatice pentru adancimi extreme (mai mult de 100 de metri), este esential ca presetuparea dintre carcasa metalica a lampii si cablul de alimentare sa fie absolut impermeabila. Acest lucru este realizat cu ajutorul unor garnituri cu material de etansare din cauciuc si umplutura din poliuretan, care permit lampilor de scufundari sa functioneze fara probleme, chiar la o adancime de 1.000 de metri. Pentru conectarea la bateriile din carcasa etansa, presetupele SKINTOP® BS sunt utilizate pentru a asigura o protectie mai buna a cablului. Compania utilizeaza cabluri ÖLFLEX® 440P sau ÖLFLEX® 550P pentru toate cablajele. Ambele sunt ideale pentru conditii dure, flexibile la temperaturi scazute, rezistente la uzura si cu protectie impotriva apei si murdariei.
Pentru cele mai spectaculoase aplicatii de scufundari, produsele marca LAPP sunt alegerea preferata pentru GRALmarine. In cautarea unei legaturi intre doua sisteme de pesteri subacvatice, fiecare se intinde pe cativa kilometri, in Mexic, au fost folosite lampi GRALmarine cu cabluri LAPP. Pentru iluminat, scafandrii au folosit o lampa cu LED HMI de 200W , care au fost conectate la baterie printr-un cablu ÖLFLEX® 550P cu izolatie din poliuretan portocaliu. Acest cablu este rezistent la conditiile meteo extreme, este deosebit de rezistent la uzura si se caracterizeaza printr-o rezistenta mecanica si chimica ridicata. Lampile trebuiau sa functioneze la o adancime de 100 de metri.
ROBUST in instalatiile de biogaz
Schmack Biogas AG, o companie a grupului Viessmann, foloseste cablurile ÖLFLEX® ROBUST la una dintre cele mai mari fabrici de biogaz din Schwandorf, Germania. Aici, cablurile ÖFLEX® ROBUST actioneaza mixerul submersibil amplasat direct in rezervorul de deseuri. Cablurile trebuie sa fie deosebit de robuste, deoarece in timpul procesului de fermentare se formeaza substante si acizi agresivi care ar dezintegra rapid izolatia conventionala a unui cablului. LAPP a dezvoltat special materialul robust pentru utilizare in conditii extreme de mediu. Cablurile cu izolatie exterioara robusta sunt potrivite pentru instalatiile de tratare a apelor uzate, in industria alimentara si a bauturilor si in mod special pentru productia si prelucrarea produselor lactate si a produselor din carne, precum si pentru echipamentele agricole. Cablurile robuste au rezistenta mecanica si chimica deosebit de buna. Uleiurile, grasimile de origine vegetala, animala sau sintetica sau emulsiile acestora si temperaturile de aproximativ 40 de grade din rezervor nu le pot dauna. Portofoliul de cabluri cu izolatie exterioara robusta este foarte extins. Exista cabluri de control ÖLFLEX® neecranate si ecranate, cabluri de retea UNITRONIC® si cabluri Fieldbus, precum si cabluri ETHERLINE® pentru sisteme industriale Ethernet.
EPIC® Powerlock in gheata si zapada
Milioane de telespectatori urmaresc concursurile de biatlon in fiecare an. Pentru a garanta alimentarea cu energie, de exemplu pentru tehnologia de transmisie, pentru iluminat si pentru zona VIP, au fost utilizate conectori circulari EPIC® Powerlock la biatlonul E ON IBU World Cup din Ruhpolding, Germania. Pentru acest eveniment major a fost necesara o productie totala de 16 MV. Aceasta echivaleaza cu puterea de intrare necesara pentru doua trenuri de mare viteza ICE. Deoarece conexiunile trebuie sa functioneze fiabil chiar si in conditii meteorologice nefavorabile, conectorul circular EPIC® Powerlock a fost utilizat pentru distributia de energie electrica, la motoare electrice, transformatoare sau generatoare. Conectorii circulari EPIC® Powerlock sunt deosebit de rezistenti impotriva influentelor mecanice in conditii de mediu dure. Prin urmare, seria de conectori este ideala pentru utilizarea in gheata si zapada. Cu gradul de protectie IP 67, EPIC® Powerlock este, de asemenea, rezistent la praf si functioneaza chiar si in timpul unei imersii temporare in apa.
EPIC® ULTRA este, de asemenea, deosebit de robust. Carcasa dreptunghiulara a conectorului este rezistenta la zgarieturi, impact si rezistenta la coroziune, facandu-l ideal pentru utilizare in conditii dure, de exemplu pentru centralele offshore, turbine eoliene sau biogaz. Atunci cand este combinata presetupele SKINTOP®, conectorul este EMC, deoarece carcasa nichelata formeaza o cusca Faraday. Acest lucru este deosebit de important pentru transmiterea semnalelor BUS sensibile. Presetupa SKINTOP® este integrata complet in conectorul EPIC® ULTRA. Acest lucru asigura o etansare optima si reduce tensiunea mecanica asupra cablului, ofera si posibilitatea unei asamblari rapide. Carcasa ofera, de asemenea, o conexiune electrica sigura, de 360 °, dar poate fi conectata si la carcasele standard, daca este necesar.
EPIC® pentru cel mai lung tunel feroviar din lume
Dupa mai mult de 20 de ani de constructie, a fost deschis Gotthard Base Tunnel din Elvetia, care este cel mai lung tunel feroviar din lume la 57 de kilometri. Mai putin cunoscut este ca, EPIC®, conectorii industriali LAPP au contribuit la succesul acestei constructii. Pentru a face cele doua tuneluri feroviare de la nord la sud prin roca dura, s-au folosit patru masini de foraj de la expertii in constructia de tuneluri Herrenknecht din Schwanau (Baden-Württemberg, Germania). Doar o masina (asa-numitul Gripper TBM) are peste 26 de tone de forta de presare, are o lungime de 400 de metri si o latime de 9 metri. Acest lucru face posibila inaintarea chiar si prin cele mai duri roci.. Conectorii EPIC® au fost utilizati aici pentru extinderea cablurilor de alimentare si control odata ce masina inainta in munte Conectorii EPIC® H-BE au fost utilizati la fiecare 50 de metri pentru a avea siguranta ca totul functioneaza. Acesti conectori sunt potriviti in special pentru tensiuni si curenti mai mari si ofera un nivel ridicat de fiabilitate. Noul tunel va scurta durata calatoriei pentru trenurile care circula intre Zurich si Milano cu o ora , aceasta ajungand doar la doar 2 ore si 40 de minute.
Izolatia Robust
Pentru conditii extreme, cum ar fi industria petroliera si gaze sau industria miniera, exista optiunea de a furniza cabluri cu armare suplimentara pentru a asigura o protectie mecanica sporita. Camuna Cavi, o companie a Grupului LAPP cu sediul in Italia, este specializata in acest domeniu. LAPP Muller, cu sediul in Grimaud, in sudul Frantei, gaseste solutii pentru aplicatii deosebit de dificile. Compania dezvolta si produce cabluri speciale pentru aplicatii subacvatice, de exemplu pentru sectorul petrolier , tehnologie militara si de asemenea pentru roboti de ultima generatie.